结果:找到"EDA专业版 网络",相关内容1000条
  • 专业版放置的网络标签太长
  • 直接放置网络标签,生成的线太长,与之前的相差太大(之前好像是三格)。个人觉得不美观,还影响画原理图。有什么方法改一下这个问题吗?
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 标签 发帖人:wolala 发帖时间:2023-02-04 10:44:00
  • 专业版支持多网络标签功能?
  • 一个芯片的引脚支持多功能,就需要连接到不同网络中,但是不支持多网络标签功能吗方法一:点确认的话只能标签二选一,另一个会消失方法二:点放置短接符号,,然后再次放置网络标签,就可以了方法二是可以认为实现多网络标签功能了吗
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 多标签 发帖人:imuml073 发帖时间:2023-01-19 15:24:00
  • 专业版EDA网络标签长腿了
  • 专业版EDA网络标签有问题吧我画好一个图,全部框选拖拽几下,就散架到处跑难度原理图画好就不能挪位置了???拖拽前拖拽以后
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA 标签 发帖人:adsio 发帖时间:2022-09-28 09:11:00
  • 立创EDA专业版过孔没有网络能不能DRC检查出来
  • 过孔放到GND铺铜上,不知道为什么没有自动成为GND。DRC检查也没有任何警告,,,,这个也太弱了。板子做回来了才发现
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 立创EDA DRC 过孔 发帖人:遗忘的看门狗 发帖时间:2022-09-26 12:14:00
  • 关于专业版网络名的自动生成问题
  • 想问一下专业版网络名的自动命名风格以后会变更吗?还是说一直沿用了。现在的这种方式看上去很不适应,就是很不直观,不像AD,Allegro那样,采用类似元件加编号的方式,这样看着要直观些。下面是专业版的网络名风格:AD网络名风格:
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 发帖人:悠悠三千在 发帖时间:2022-09-26 09:28:00
  • 专业版原理图自制图页自定义属性位置乱跳
  • 还是老问题,自制图页上的自定义属性位置随机的,不能固定。在符号库里面位置都是居中排列好了的,但是新建工程时位置就变了。而且变化了的位置也不是固定的,偶尔重新打开位置是正确的,但是大部分时间打开位置都是错乱的。如下图所示,在库里面编辑好了都是居中位置,但是到具体工程里面打开就这样了。
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA 发帖人:cqtl84 发帖时间:2021-12-14 11:42:00
  • 专业版,没有标准版的标签功能,定义网络名称效率太低
  • 这里的网络名称,序号是连续的,但专业版里,没有标准版中标签功能(标签名称序号自动加1),对网络名称的定义,只能点击导线,再单独添加名称,效率降低了很多,请问有没有其它方法来定义网络名称?
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 标签 名称 发帖人:Irox 发帖时间:2021-10-11 17:48:00
  • 关于专业版网络名的问题
  • 1.如果为一条线添加两个网络名?2.目前增加网络名的操作很麻烦,鼠标选中->鼠标移到右边点名称的文本框->写名称,网络多的时候很费时间,能否直接双击导线直接跳出文本框填写?(类似修改网络名的操作)3.批量修改网络名的功能默认是从左到右,从上到下,对于引脚是从右到左,从下到上,或者顺时针或者逆时针排列的,只能一个个改,对于并行通信的元件十分痛苦.能否增加按选择顺序排列的选项?4.目前的批量选择模式是完全包含在选择框中的选中,能否增加类似kicad的任何一部分包含在选择框中的选中?这个特性配合3,会大大提高效率另外,能否说明一下专业版中去掉网络标签功能的原因?---PS:我发现问题4...
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 发帖人:windwolf 发帖时间:2021-07-17 13:06:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: